This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00120:增加 PV 电压限制

Guru**** 2939440 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00120, CSD19531Q5A, CSD18532Q5B, CSD18540Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/716011/tida-00120-increasing-pv-voltage-limit

器件型号:TIDA-00120
主题中讨论的其他器件: CSD19531Q5ACSD18532Q5BCSD18540Q5B

您好!

我们希望使用 TIDA-00120。

我们的 PV 模块具有;

300瓦

VOC:39.66v

ISC:9,7 A

我们希望将 TIDA-00120配置 为  

最大 VOC:50V
最大 ISC:15A

最大负载:15A

电池:24V

您是否会分享如何修改 TIDA-00120设计?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希望 TIDA-00129测试结果 部分说明可以帮助您在此处开始使用。

    它提供了一些要修改的指示。

    "修改 TIDA-00120设计"是否说明了这一点?

    谢谢、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Serkan、
    如指南所述、您需要在 FET 选择中调整的主要参数是电压额定值。 80-100V FET 应该能够为您的太阳能模块输出提供更高的电压。 现有的封装应该能够满足15A 的电流水平。

    对于主开关 FET (Q2、Q3、Q4和 Q5)、现有的 CSD18532Q5B 可更改为 CSD19531Q5A。
    电源控制 FET (Q1、Q6和 Q7)、60V FET 将适用、因为它们不会经历相同的开关电压瞬变。 CSD18540Q5B 在此处作为升级选项应该可以正常工作。

    此致、
    BART
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Bart 和 Britta。

    此致
    Serkan