This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00940:不含第二个半波整流二极管的设计 EMI

Guru**** 2750125 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/716672/tida-00940-emi-of-design-without-second-half-wave-rectifier-diode

器件型号:TIDA-00940
主题中讨论的其他器件:UCC28881

尊敬的女士们:

我对 UCC28881非常感兴趣、并希望将其用于能量计量设计。

为了正常工作、模拟接地必须具有与中性导体相同的电位、因为 AFE 只有+/-600mV 的输入范围。 使用半波整流器(D3)的第二个整流器二极管无法实现这一点。 但据说需要二极管来实现更好的(共模传导) EMI。

您是否知道在没有第二个二极管的情况下、传导发射测试将如何执行? 我是否还需要其他东西、例如共模扼流圈?

提前非常感谢!


此致、

W. Fried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您关注我们的控制器。 如果我有更多信息、我将返回给您

    VA.