This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00800:尝试查找 http://www.ti.com/lit/ug/tiduam8/tiduam8.pdf 中提到的固件、但可以't 在 http://www.ti.com/tool/TIDA-00800?页面上查找下载链接

Guru**** 2581425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/716551/tida-00800-trying-to-find-fw-mentioned-in-http-www-ti-com-lit-ug-tiduam8-tiduam8-pdf-but-can-t-find-a-download-link-on-page-http-www-ti-com-tool-tida-00800

器件型号:TIDA-00800

在 pdf (标题中的链接)中、它在5.1节中进行了说明  

要评估参考设计、请执行以下步骤:
1.从以下链接下载 SensorTag 和 Android 应用的固件(请参阅链接标题)

但在该页面上、找不到 sensortag FW? 该 pdf 还描述了应该能够下载的源代码1 (但未提供链接)。

帮助!

此致

Henrik Schaub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henrik:

    请参阅此相关帖子:



    谢谢、