This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10100:UCC27531/2DBV 和 LM5023MM

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/716334/pmp10100-ucc27531-2dbv-and-the-lm5023mm

器件型号:PMP10100

大家好、

PMP10100设计文件未显示变压器详细规格。

我无法构建测试样本。

非常感谢、
James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    变压器是由 Wuerth 构建的。 器件型号为7508113417_R01。 请查找随附的数据表。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../Transformer-7508113417r01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的弗洛里安:

     感谢您的回答。 但我需要更多变压器信息。

    例如,变压器电气图,变压器结构图,电线 AWG /匝数。

    就像 WEBENCH 变压器报告一样。

    非常感谢、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我刚才指定了变压器(请参阅附件)。 这可能对您有所帮助。 遗憾的是、我没有详细的结构、因为变压器制造商通常希望避免变压器可以重建。 但您可以咨询我们的 Wuerth 联系人 Emil Nierges (emil.nierges@we-online.com)。 也许他能够提供这些信息。 如果不是、他可能可以提供至少一些变压器样本。

    谢谢你。

    此致、e2e.ti.com/.../PMP10035_5F00_RevA-Flyback-Transformer-Specification.pdf

    弗洛里安