This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00012:关于负载电流

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1176, ISO3086, ISO1050, TPS55010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/714845/tida-00012-about-load-current

器件型号:TIDA-00012
主题中讨论的其他器件:ISO1176ISO3086ISO1050TPS55010

大家好、团队、

 我正在考虑使用 ISO3086而不是 TIDA-0012上的 ISO1176来实现 RS485电路。
 *未使用 ISO1050。

 请让我向您询问有关 TIDA-0012的问题。

 Q1)当在 TIDA-0012上使用 ISO3086 (1Mbps)代替不带 ISO1050的 ISO1176时、  
       您能否告诉我、3.3V 时可提供多少电流(初级侧)?
   
       我担心3.3V 的电压会降至3.15V 以下或的电压
       当高电流流动时、5V (次级侧)降至4.5V 以下、
       因为3.3V 电压可能用于其他电路。

 
此致、
Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsuyoshi Tokumoto:

    感谢您使用 E2E 论坛!

    如果我得到正确答案、您需要知道流入器件电源引脚的最大电流。

    数据表的第6.10节中指定了这些值:


    这些是无总线负载下的指定值。

    负载下的典型值可在数据表第6.14节中找到:
    对于1Mbps、该速率为:
    约50mA Ivcc2、6mA Ivcc1、带负载
    和12mA Ivcc2、6mA Ivcc1、无负载



    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthias - San:

     非常感谢您的快速回复。
     很抱歉、我没有足够清楚地解释它。

     我的客户现在正在考虑使用隔离式 RS485电路。
     目前、隔离电路之前有一个非隔离式反向转换器(5V 至3.3V)。
      隔离式电源的设计方式
      通过使用 tps55010将反向转换器纳入其中、这将是一个建议
      对客户有利。

      从上面可以看出、我想将3.3V 用作其他外部电路的电源。
      是否可以在3.3V 电压下为外部电路提供大约100mA 的电流?
       *请参见随附的文件。

    e2e.ti.com/.../simplified-schematic.xlsx

       请提供您的专业知识。

    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Matthias - San:

    抱歉、上一篇文章中有拼写错误。
    反向⇒降压

    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tsuyosi-San:

    感谢您的说明。 现在我更好地理解您的问题。

    TPS55010的 VIN 上的输入电压是多少? 我们需要考虑输入电压是否存在容差?

    如上所述、ISO3086在正常运行条件下、次级侧需要以指定的速度典型值为50mA。
    但是,最大输出短路电流为200mA,因此它将接近。

    我还与我们的隔离式直流/直流专家联系、以帮助他们了解电源要求并发表他们的意见。

    此致、
    Matthias
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Matthias - San:

    非常感谢您的快速回复。
    输入电压范围为4.75V 至5.25V。

    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tokumoto-San:

    我支持 TPS55010、并且已经了解了这一点。 在此设计中、我没有看到100mA 初级负载和50mA 次级负载出现任何问题。 初级负载电流的增加会在变压器电流中引入直流失调电压、此设计与 TPS55010的峰值电流限制非常远。 此设计可能支持高达1A 的初级侧负载电流。

    此致、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anthony San、

     非常感谢您的快速回复。
     您的评论对我非常有帮助!

     我将向客户推荐 TPS55010 (Fly-Buck 拓扑)。


    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto