This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP2614:PFC 反激式变压器计算

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/715108/pmp2614-pfc-flyback-transformer-calculaiton

器件型号:PMP2614

大家好、

 我想设计 PFC 反激式电源、条件是:

 输入电压:85Vac 至265Vac、

 输出电压和功率:220Vdc/100W

 我想参考有关此设计的 PMP2614文档、但没有更多 LED 电源方面的经验。 为了避免设计过程中出现设计错误、我能否为您提供变压器计算支持、例如变压器计算、半导体选择...  非常感谢!

此致、

晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaobing、

    我建议查看此 应用手册 以参考您的设计。 它使用类似的转换模式 PFC 反激(UCC28810)来设计 LED 驱动器。

    最棒的

    Emily