This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS54218:使用瞬态模型时的波特图问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/715137/tina-spice-tps54218-bode-plot-problem-using-transient-model

器件型号:TPS54218
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

平均模型仿真可以绘制波特图、但如果我使用瞬态模型使用相同的方法绘制波特图、即使可以进行其他仿真、例如瞬态仿真、也始终会出现误差。

您能给我一些关于 Tina 使用的建议吗? 转换模式是否可用于波特图? 如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weihao、

    有一个原因是为了绘制开关器件的波特图而构建了平均模型。 常规 SPICE 仿真器无法找到在开关电路上运行环路响应的偏置点。

    因此、为了在开关电路上运行波特图、需要执行以下两项操作之一:

    (1)创建一个特殊模型(平均模型)、帮助"常规"SPICE 仿真器找到运行波特图所需的必要偏置点。 或

    (2)使用具有特殊分析类型(POP、PAC)的仿真器(如 SIMPLIS)来处理开关电路的偏置点计算。

    您可以在以下常见问题解答 中找到有关平均值和瞬态模型的更多信息:e2e.ti.com/.../692597

    如果您不熟悉 TINA-TI、我建议您浏览下面显示的简短视频培训系列。 它将真正帮助您解决问题。