This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000的 F/W

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01604, TIDM-1007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/714756/f-w-for-c2000

器件型号:TIDA-01604
主题中讨论的其他器件: TIDM-1007

您好、E2E、

我们的客户将很快开始图腾柱 PFC 设计。
在 TIDA-01604和适用于图腾柱 PFC 的其他 TI 参考设计中、不为 C2000控制器提供 F/W。

是否可以获得 F/W 或电源线?

无担保、好的。
不支持、好的。
无 Q/A、好的。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此代码将在今年九月/十月发布。 但是、代码与 TIDA-1007代码非常相似。 您可以从 TI 网站稍后获取所有信息。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Shamim 提到的、代码与 TIDM-1007的95%相同、 现已在中提供  

    TIDA-01604将于9月21日发布。 TIDA-01604的唯一区别是电源的附加 PWM 信号、此外、故障信号与 TIDM-1007反相、否则控制环路、PWM 等完全相同。