This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10783:测得的电感器电流波形不正确

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1187944/pmp10783-measured-inductor-current-waveform-is-not-proper

器件型号:PMP10783

您好!

我已经测试了此设计( 未实施整流器部分 ),我们发现了以下观察结果。

 

 

这些是150Vdc 和250Vdc 输入电压的波形。 (未实现整流器部分)。

 

 

蓝色是 MOSFET 栅极处的 PWM。

黄色表示输出电压。

粉色是电感器电流。

 

 

观察结果

 

 

@ 150Vdc 输入电压:占空比在两个值之间波动( 电感电流也波动)

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/234/150V-input-_2D00_--120R--_2D002D00_00000.jpg

 

 

 

@ 250Vdc 输入电压: 占空比在两个值之间波动( 电感电流也在波动)。 但在某个持续时间内、占空比是一个值、在某个时间后、占空比是另一个值、这种模式会重复出现、并且这种重复会在输出电压上产生低频电压纹波。

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/234/250V-input-_2D00_--120R--_2D002D00_00000.jpg

 

当电感器电流应该为零时、它实际上不是零、会发生一定程度的振铃。

 

您能检查一下吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    我已经要求设计人员来看看、让我们花几天时间与您联系。

    谢谢、

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来存在一些稳定性问题。 图片很小、看不到波形。 您能否首先检查是否发生了任何"跳周期"? PMP10783可在47kHz 频率下进行开关、请确保在您的设计中还能看到47kHz 频率下的 PWM 脉冲。 否则、内部振荡器可能会出现噪声耦合问题。

    与 PMP10783之间可能存在一些组件差异、您可能需要调整补偿值(引脚1处的 R、C)。 通过减小 R 和增大 C、您应该能够减慢响应速度并使系统变得更加稳定。