This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00557:RS-232电压电平转换

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1190083/tida-00557-rs-232-voltage-level-conversion

器件型号:TIDA-00557

您好的团队,

 我需要一个有关 TIDA-00557板的支持

应用

将 RS232信号(具有握手功能)连接至 FPGA。

问题-

我需要 RS232所有信号电平0 - 2.5V (因为我的 FPGA 电压组仅支持0 - 2.5V 范围)

此开发是否在连接器侧提供兼容电平?

我是否可以得到 D-Sub (RS232)信号电平的另一面、即 MCU/ MPU UART 或 UART 扩展器连接器侧的接口。