This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010239:L18 CP 输出用途

Guru**** 1456440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1189073/tida-010239-l18-cp-out-purpose

器件型号:TIDA-010239

你好!

L18-R85在控制导向接口中的作用是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我可以在控制引导界面中帮助解释 L18和 R85的用途。   CP 的 PLC 和 PWM 部件必须由低通滤波器进行分频。 ISO15118-3:2015介绍了该滤波器电路。 该滤波器由并联的电感器(典型值220uH)和阻尼电阻器(典型值220 Ω)组成。

    此致、

    Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊啊。 好的。 感谢您的回答! 但是、对于仅交流充电模式、没有 PLC 不是必需的、是吗?

    此致!