This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice-FOR-TI:错误(ORPSIM-15142):节点 N06179悬空

Guru**** 2591110 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1180030/pspice-for-ti-error-orpsim-15142-node-n06179-is-floating

器件型号:PSpice for TI
主题中讨论的其他器件:TINA-TILMR33630

如何解决此问题?  

我在 TINA-TI 中从未发现过这种情况  

TI 的 PSpice 中存在很多问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经通过添加一个电阻器来解决这个问题。  

    但 它会干扰输出、预期结果必须为12V、但您可以看到我的结果接近于零  

    请帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ihzany、

    请分享您的项目。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法在这里分享我的项目、因为主席先生、它是保密的。  

    我是否有任何方法可以解决这个问题而不会过度分享我的项目?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../training1_2D00_2022_2D00_12_2D00_15T07_2D00_40.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我们来看看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生,迫不及待地想听到一个好消息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lhzany,

    遗憾的是、也缺少一个文件:

    您是否有同事可以帮助您正确存档项目、以便我们对其进行仿真?

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只需从设计中删除 S-19244原理图即可。 没关系  

    不幸的是、在我的公司中、我是唯一的一位先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可提供12V 输出的源是什么? 独立电源电压降至40V、然后降至0。 我看不到这是如何工作的。 它看起来不像一个仿真问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,我不知道。 因为在 TINA-TI 中、我们可以顺利地运行仿真、而无需在原理图中放置电阻器。 当我们要运行瞬态并使其正常运行时、只需单击"Zero Initial Values"即可。

    那么、TI 的 PSpice 中是否有类似这样的函数?  

    因为这对我们添加电阻器来说真的不方便、如果我们的客户看到不同的仿真原理图和设计原理图、他们会问为什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、先生、  

    但我已经尝试过它、结果仍然悬空  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跳过初始瞬态偏置点不会修复浮点问题。 请分享 您展示该问题的项目。

    BTW、在 schematic1下有2个页面、但它们似乎是不相关的:

    同一原理图下的所有页面均进行仿真、因此请勿将不相关的电路置于同一原理图下。

    无论如何、我运行仿真、但没有遇到 N17262和 N17258浮动问题。  

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、  

    您可以尝试删除 CP6和 CP61上的电阻器、您会发现浮动问题

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ihzany、

    哪个文件包含错误? 您可以使用菜单项"打开文件位置"在 Windows 资源管理器中打开它

    BTW、这是我创建的存档、它模拟了正常(与您在2014年12月共享的波形相同:

    e2e.ti.com/.../training1_2D00_2023_2D00_01_2D00_30T19_2D00_50.zip

    此致、

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、  

    奇怪的是,就像你说的那样,这里很好! 谢谢你  

    但您能解释一下为什么这里的6秒可以快速工作吗? 奇怪的是、当我尝试为 LMR33630运行400ms 时、需要6个小时!

    您能帮助我解释为什么会发生这种情况? 一如既往的感谢 JC!

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、顺便说一下、这仍然没有解决问题、先生、我很抱歉  

    您可以尝试删除此处的电阻器、然后可以找到问题。 谢谢你

    昨天我很抱歉、是我的错误  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请共享证明此问题的项目存档。 请注意原理图和仿真配置文件的名称。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../training1_2D00_2023_2D00_02_2D00_02T08_2D00_11.zip 先生,我希望这是对的

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以按 Ctrl+f 并搜索网:

    它们没有直流路径、因此您无法对电压进行分频。 请使用2个50nF 的电容器替换电容器。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、  

    我知道你很想完成这一回答,但你需要从一开始就再次阅读我的问题

    我已经更改了电容器、但它仍然会产生误差  

    这只能通过放置一个更大的电阻器来解决,这就是为什么我们需要放置电阻器,如果我们不想使用电阻器该怎么办?  

    您上次说过使用"跳过初始瞬态偏置"、但它仍然不起作用

    我问你"为什么"、我现在也非常绝望、因为这个问题已经通过了我的目标

    每个人都不再支持 TINA-TI、而是要求我们的客户使用 PSpice for TI、因此、现在请向我们证明 PSpice for TI 正是如此  

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../training1_2D00_2023_2D00_02_2D00_03T00_2D00_38.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 我的要求是将2个100nF 电容器串联替换为单个50n 电容器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、在哪里可以获得有关 TINA-TI 的帮助?

    -jc