This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01604:图腾柱 PFC

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1192567/tida-01604-totem-pole-pfc

器件型号:TIDA-01604
主题中讨论的其他器件:TIDM-02008

您好!  

我们在 TI 网站上找到了这款 PFC 升压6.6kW 评估板、我们打算将其用作迈凯伦汽车产品的概念验证。 我们需要有关电路板的更多信息、例如:总重量、散热器重量和 EMI 滤波器设计。 请向我们提供此信息。  

此致、

Javad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:在数据表的"应用"部分中、已经编写了:"HEV/EV 牵引逆变器"、这是否意味着该电路板也可以用于逆变器操作? 因为如果输入放置在 MOSFET 侧、电路基本上是一个在输出侧具有电感器的逆变器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javad、

    散热器由 qats.com 设计。 我们没有 EMI 滤波器设计文件。

    散热器尺寸:235mm X 85mm X23mm

    重量:约2kg

    散热器设计文件如下:

    e2e.ti.com/.../Heatsink-cold-plate--ATS_2D00_CP2001_2D00_C1_2D00_R0.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javad、

    是的、PFC 可以在逆变器模式下运行。 TIDM-02008包含有关如何在逆变器模式下运行该软件的软件

    https://www.ti.com/tool/TIDM-02008

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xun、  

    感谢您提供相关信息。 是否有总重量的估计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约为2.4千克