This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21697:升压和降压桥臂 FET 计数

Guru**** 2942630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1192755/pmp21697-boost-and-buck-leg-fet-count

器件型号:PMP21697

为什么降压同步整流器开关(Q3)没有并联 FET、但所有其他开关都是并联的? 此外、R19和 C19以及 R20和 C20灯串的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcus、

    感谢您使用 e2e 论坛。

    查看应用、低侧降压桥臂上的一个 FET 似乎足以满足指定规格。
    在降压模式期间、与输出侧相比、输入侧上的电流更低。 此外、在升压模式期间、不需要降压桥臂上的低侧 FET 并将其关闭。
    这意味着与其他 FET 相比、Q3上的总体电流应力更低、并且只使用一个低侧 FET 可以降低成本/资源。

    C19+R19和 C20+R20的 RC 组合是缓冲器。
    它们的实现 可减少寄生效应和 EMI 辐射。
     用于 低侧降压桥臂和高侧升压桥臂。

    如果还有其他问题、请告知我。

    此致、
    Niklas