This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:TMUX IC 的逻辑控制信号

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX8108, TMUX8109, TMUX1122, PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1187072/pspice-for-ti-logic-control-signal-for-tmux-ic

器件型号:PSpice for TI
主题中讨论的其他器件:TMUX8108TMUX8109TMUX1122

大家好、

我们客户的问题之一、我在下面转发、如果    有、请提供您的意见。

目前预计使用 TMUX1122、TMUX8108、TMUX8109三个组件应用电路、因此 首先使用 PSPICE-FOR-TI 仿真。  我想在  PSPICE-FOR-TI 中询问 大家都使用 TMUX 的哪种类型的逻辑控制信号?  在运行 PSPICE-FOR-TI  仿真时、固定电压(5C 或0V)仿真行为是正确的、但开关控制仍然卡在开关的位置。  我使用过 STIM 数字信号、VPULSE 模拟信号、VPWL 电压源都是相同的、在打开和关闭时会卡住。 或者、我需要注意仿真的设置在哪里?  感谢您提出任何故障排除建议。

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Amy、

    您能否分享原理图电路? 如果我理解正确、则控制引脚上的电压为0V 或5V。 这应该足以改变全部三个器件的逻辑。 这些都是1.8V 逻辑兼容的、因此低于0.8V 的电压将被读作低电平、高于1.3V 的电压将被读作高电平。  
    不过、看一下这些模型、我还会注意到 TMUX1122模型是我们当前模型的较早版本、并声明它仅在 VCC 介于4.9和5.1V 之间时运行。 否则、它们可能会从模型中看到切换错误。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢你的答复。  

    很抱歉、我似乎没有清楚描述客户的问题、我想补充一下客户的问题、我希望您提供一些指导。

    图1显示 了 TMUX8109的原理图电路

    https://photos.app.goo.gl/uG1QrFBnJ6meQpfPA

    图2是控制信号的文件和 PSpice 的成功波形

    https://photos.app.goo.gl/wbbTqW363p2kAcFF7

    图3是   控制信号的文件和 PSpice 的故障波形

    https://photos.app.goo.gl/mQPjbMRkabdct4xt7

    成功 和失败的图片具有控制信号~的文件内容

    成功:原始信号保持10ms、因此仿真成功

    失败 :在10ms 时将 A0引脚的控制信号从1更改为0,在10ms 时模拟将发生卡纸

    结论、当 TMUX8109的 A0引脚的控制信号转换时、PSpice 将卡住。

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Amy、  

    您知道转换期间 A0信号的上升/下降时间吗? 我认为、所发生的情况是 R/F 时间太慢、因此部分仿真在 VIH 和 VIL 之间运行、这将导致一些收敛错误、模型将失败。 在 VIH 和 VIL 之间、开关处于未知状态、因此此处的模型也未知、将发出错误、而不是尝试提供随机输出。  

    话虽如此、如果我增加了 R/F 时间、在转换期间仿真似乎没有问题。  
      

    我用它玩了一个游戏、我发现最慢的 r/f 时间可能是收敛错误200ns 之前。 上面的任何内容和模型都将卡在"中间"状态并出错。  

    它们是否可以更改上升/下降时间? 在现实生活中、它们在切换 r/f 速度方面有很大的裕度、但对于模型、它们可能只需要将速度提高一点。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    非常感谢  您在上面进行的分析。

    客户表示可以使用 VPULSE 电源进行仿真(正如您说过的调整 TR/TF 时间)、但只有 VPULSE 电源可以调整 TR/TF 时间。  后来我使用 VPWL_F_RE_N_Times 来使用以下格式、我几乎无法让 PSpice 对 其进行仿真。 "文件输入"描述的信号源也可以调整 TR/TF 时间吗?

    0毫秒     0
    3毫秒     0
    3.001毫秒3.
    6毫秒     3.
    6.001ms 0
    9毫秒     0
    9.001毫秒3.

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    我想澄清客户的问题。 客户想问、除了 VPULSE 源之外、是否还有其他可以调整 TR/TF 时间的"文件输入"源?

    谢谢、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Amy、

    我不确定什么是"文件输入"源。 您能否提供有关此方面的更多信息或背景信息?
    听起来好像您说他们无法使用电流源配置上升/下降时间、对吧?

    为了进行仿真、他们是否可以实现一些逻辑? 基本上只需将输入源输入到与门、施密特触发器或其他一些驱动逻辑缓冲器中? 它可能会与它们的时序有些混乱、我怀疑最多只有几百纳秒、但这样它们可以保持输入的方式不变、并且缓冲器可以将更强、更快的信号驱动到多路复用器中、因此我们可以希望避免这种情况。

    我发现的另一个工作原理也只是一个常规施密特触发开关。 一些内置的 PSPICE 逻辑组件没有给我提供平滑的结果,因此我采用了这一想法:  


    基本上、它们会将输入馈入开关的控制中。 然后、该开关将充当馈入控制引脚的开漏输出。 当开关未连接时、它们需要一个下拉电阻器来将信号拉低。 我知道这不是最漂亮的解决方案、但出于仿真目的、它可能是一个解决方案

    请看这里、绿色输入 TR/TF 为1us、但实际控制的蓝色输入  要快得多。 我甚至无法放大到足够接近的程度来查看差异。 从电路方面来看、它可能看起来有所不同、但您实际上只需要在这里添加响应时间 ns 即可触发控制逻辑。



    请告诉我这项工作是否合适。 否则、我不确定另一种"文件输入"类型、我们可能需要将其返回到仿真硬件和系统设计工具论坛、看看他们是否对此有所了解。


    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Rami、

    线程已解析。 但该主题没有"这解决了我的问题 "按钮。

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Amy、

    很高兴知道它已解决。 我注意到按钮也消失了、因此感谢您的跟进!
    我将继续并关闭它。

    谢谢!
    Rami