This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913导出模型失败

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62913, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1189869/tps62913-export-model-failed

主题中讨论的其他器件:TPS62913TINA-TI

大家好、我想将 TPS62913的 Webench 模型导出到 TINA。 我单击"Export"、然后显示"Export Failed"。  

https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/export/10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    我可以将文件导出到 TINA、而不会出现任何问题。 您需要单击“模拟”--选择一个仿真(负载瞬态或输入瞬态或稳态)--启动--仿真完成后--单击“导出”--选择 TINA-TI-- 等待导出完成--单击下载。 请参阅 attached.e2e.ti.com/.../Export.pptx 屏幕截图

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    我执行了这些步骤。 已选择并已开始稳态仿真、错误"Export Failed"(导出失败)仍然存在。 不确定这里有什么问题。

    我的设计链接:

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    是的、我在使用您的文件时看到了相同的"导出失败"。 将检查问题。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    我检查这个 webench 问题。 如果启用了第二级输出滤波器、则导出到 TINA-TI 将失败。 如果禁用第二级输出滤波器、则导出到 TINA-TI 将会成功。 我向 webench 团队报告了此问题。 当我收到任何反馈时、会通知您。  

    感谢您的耐心!

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    我们仍在处理这一问题,我们无法找到同样的根本原因。 我们会在收到任何更新时随时向您发布。  

    请使用 Simplis 或 PSpice 模型来运行仿真。

    感谢您的耐心等待。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    我们的 Webench 团队找到了这个问题的根本原因、它是一个"铁氧体磁珠"电感器。

     当启用第二级输出滤波器时、电感器默认为 铁氧体磁珠类型、此铁氧体磁珠电感模型未在 TINA 工具中定义。  

    我们的内部团队正在努力解决此问题、这需要一些时间、目前此问题是一种限制。

    同时、我们可以提出一种解决方案、使 TINA 原理图适用于具有第二级输出滤波器的该器件、即

    1.下载不带第二级输出滤波器的 TINA 原理图。

    2.手动添加第二级输出滤波器(根据 https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/824903/tina-spice-ferrite-bead-model-for-tina )   

    电阻(假设它是电感器的 DCR)值和电容(根据 WEBENCH 设计为 COUT 1)值与 WEBENCH 设计中出现的值相同、在启用第二级输出滤波器的情况下创建的值相同、电感器值可以尽可能低。

    一旦问题得到解决、我将通知您。
     
    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy