This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-080004:使用适用于器件的 DLPC 120汽车控制程序工具程序:TMS320F28023遇到错误

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28023, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1191430/tida-080004-use-dlpc-120-atuomotive-control-program-tools-program-for-the-device-tms320f28023-encounter-an-error

器件型号:TIDA-080004
主题中讨论的其他器件:TMS320F28023UNIFLASH

大家好、我正在使用 DLPC 120汽车控制程序 来烧录器件的程序:TMS320F28023、我的设置如下图所示、日志下图显示了一个错误:debugserver  dose not pointy to a valid DSS Debugserver installation。请帮助了解如何修复此错误。谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的、我将此问题分配给团队中可以提供帮助的人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎访问 E2E 论坛、了解您的问题。

    您正在使用哪个版本的 DLPC120汽车控制程序?

    我无法在电子邮件中看到您已附加的图片、是否可以重新发送?

    您是否使用 TI 系统、或者您是否围绕 TIDA-08004参考设计设计设计了自己的系统?

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 我  的 DLPC120汽车控制程序是 v1.4.2.57

    我自己 的系统和 TIDA-08004参考设计的结果是相同的。

    我想请您检查我放置的文档。这些文件是 e2e 格式。

    我再次添加了图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex:您好、因为我  现在不能使用 DLPC120汽车控制程序编程。 因此我尝试 了 CCS (Code Composer Studio) 来对 Piccolo_TMS320F28023_HUD_Bootloader.out 进行编程 以实现 TMS320F28023。然后使用 DLPC120汽车控制程序 cheetah SPI 来升级:Piccolo_TMS320F28023_HUD_LED_Controller.hex。   这些步骤成功。但  我运行系统 时软件会生成以下错误。  请帮助我了解如何修复此错误、系统目前无法正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于第一个问题、要使用 DLPC120控制程序正确地对 Piccolo 引导加载程序进行编程、我认为您需要从 Code Composer Studio 目录中获取 uniflash.bat 文件。 CCS 目录中还有其他文件可供使用。 我还会尝试获取此版本的 DLPC120控制程序2.0.0.0、因为它更新且更稳定。  

    至于第二个问题、您是否遵循了 DLPC120控制程序用户指南? 您似乎已经成功地对 piccolo 引导加载程序和 piccolo 主应用程序进行了编程、但您仍有一些其他步骤、例如对校准和配置文件以及应用程序闪存进行编程。 这就是系统信息中出现这些错误的原因。

    e2e.ti.com/.../DLPU059_5F00_ACP_5F00_UsersGuide_5F00_March2018-_2800_2_2900_.pdf

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、TI 解决了我的问题