This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010216:TIDA-010216:MSP430FR2155固件

Guru**** 2512895 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010216, MSP430FR2155, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1191154/tida-010216-tida-010216-msp430fr2155-firmware

器件型号:TIDA-010216
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2155BQ76952

我们正在使用 TIDA-010216开发 BMS、下载了设计文件、创建了自己的设计、发送了待制造的 PCB、现在我们正在开发固件。

硬件文件很有用、但我们 无法找到该示例的源代码。 我们可以从何处下载 TIDA-010216参考设计中使用的 MSP430FR2155固件?

此致、

Pablo L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo、  

    我们没有为参考设计发布任何软件。 对此、我深表歉意。

    但是、我们在器件的产品页面的软件开发下提供了可直接与 IC 配合使用的示例代码:

    https://www.ti.com/product/BQ76952#software-development

    您可以使用此选项开始创建您自己的固件。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的快速响应。

    我已经下载了您提到的示例、它们非常初级。 我觉得奇怪、也很担心 TIDA-010216参考设计没有固件。 如果没有固件、德州仪器如何测试该参考设计是否正常工作?  

    如果德州仪器(TI)不想出于保密考虑发布固件、我愿意签署一份相互或单向 NDA (实际上、我认为我们已经与 TI 签署了单向 NDA、需要进行检查)。

    此致、

    Pablo L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo、

    一些代码是由设计参考设计的团队开发的、但这不是为公开发布而开发的、而是仅供内部使用。 遗憾的是、我们不会为此参考设计提供代码。 您将需要为该设计开发自己的代码、您可以使用提及的代码作为参考。  

    如果您对原理图或内容的工作原理有任何疑问、请告知我们、我们可以提供进一步支持。

    此致

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我们是否有机会访问参考设计代码?  我们很乐意为您提供文档、改进或移植到其他 TI MCU 方面的帮助。

    如果代码可用、它将有助于加快基于德州仪器产品的定制解决方案的上市速度、所有公司在评估项目组件时都将重点关注这一点。

    此致、

    Pablo L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo、

    这种情况不太可能;但是、我可以询问创建参考设计的团队、看看他们是否能够提供代码。  

    或者、我明天就会收到回复。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    谢谢、我真的很感激!

    此致、

    Pablo L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、  

    我们的代码仅用于基于示例代码 Luis 共享的初步测试。 我们只使用该代码来配置多个寄存器并从 BQ76952读取电池信息、这不是系统级代码、我们还没有准备好将其从 TI 发布。 TIDA-010216保留一些检测电路、但未完全用于我们的代码。 如果您对示例代码或 TIDA-010216硬件有任何问题、我认为我们可以为您提供肯定的支持。  

    此致、

    Ryan Tan