This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22288:元件使用说明

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1189805/pmp22288-clarification-on-component-usage

器件型号:PMP22288

 请有人在"辅助"部分解释 D5和 D6的用途吗? 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Deebanmadhu、

    在设计的工作条件下、VS 处可能会出现大电压。肖特基/齐纳二极管是一个钳位电路、因此 VS 不会超过其绝对最大额定值并损坏器件。 由于 PMP22288解决方案经验证、我建议您在设计中保留这一特性。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您的意思是肖特基/齐纳钳位电路将 Vs 引脚电流电平限制为1.2mA。

    我理解必要性。 该电源的工作电压设计为550V。 但是、我认为该电路不会有助于限制电流。 这就是我发布问题的原因。

    让我来展示一下计算。

    在550V=>下进行计算

     当 Q1导通时、Aux-TP4处的电压= 550V/7 (匝数比)= 78V (它将是负电压。 但我不会对极性感到困扰。 我将重点介绍电流)

    当 Q1导通时、Vs 引脚由 MOSFET 拉至 GND。 您可以在 数据表的第9页看到方框图。

     如果我尝试在 Q1导通时将辅助电路视为有源电压环路、我可以获得两个 KVL

    1、  AUX-R7-R8-INTERNAL_MOSFET-TP4

    辅助   R7-D5-D6-TP4

    我们知道 电流采用的阻抗最小。 环路1具有最小阻抗。 (如果您认为齐纳二极管将钳位、环路2将占主导地位、请说明)

    流经 VS 引脚的电流或流经内部 MOSFET 的电流=> 78V/(23.2k+1.69k)= 3mA。

    我认为它超过了 Vs 引脚 ABS 额定值、设计有故障。

    如果我错了、请纠正我的问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VS 引脚上的钳位大约为-250mV (VC)。  您需要仔细检查数据表以了解确切的钳位电压。

    当 VS 变为负时、R8最大值上的电压为-VC-VD4-VD5 =-0.25V-20V-0.3V =-19.95V。  流经电阻器 R8的最大电流应为19.95V/R8 =  19.95V/1.69k = 1.18mA。  该电流将是 VS 引脚输出的最大电流。  该电流是您尝试钳制的电流。

    如果辅助绕组确实 比接地低78V、 则流经 R7的电流将为78V-19.95V/R7 = 58V/23.2k = 2.5mA。  因此、根据 Kirkoff 的电流定律、VS 引脚输出1.18mA、通过 R8、通过 R8、1.18mA = 1.32mA、通过 D5和 D6。  当辅助绕组为负时、这应该防止 VS 引脚大约看到超过1.2mA 的电流。

    如果此操作可解决您的问题、请在主题帖末尾选择 Resolved (已解决)。

    此致、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VS 变为负时、R8最大值上的电压为-VC-VD4-VD5 =-0.25V-20V-0.3V =-19.95V。  流经电阻器 R8的最大电流应为19.95V/R8 = 19.95V/1.69k = 1.18mA。  该电流将是 VS 引脚输出的最大电流。  该电流是您尝试钳制的电流。

    您为什么会假设齐纳二极管发生击穿? 如果并且仅在齐纳二极管击穿时、您可以将 Vd6取为20V。

    Vs 引脚位于 R10两端。 当 Q1导通时、Vs 引脚由内部 MOSFET 拉至 GND。 因此、我在 R10上添加了一个1Mohm 电阻器。 最终、需要找到流经 RC1的 Vs 引脚电流或电流。

    由于 R10>>RC1,流经 R10=0mA 的电流

    因此、流经 RC1的电流=流经 R8的电流。

    找到流经 R8的电流

    断开 D5和 D6以进行计算。 现在、它成为一个简单的分压器。

    V1=-78V

    V (R8)= V1 x R8/(R8+R7)= 5.3V (这是节点 b 与接地之间的电压)

    I (R8)=3.13mA

    下面是我的仿真图。

    齐纳二极管未发生击穿的原因是节点 B 和 GND 之间的电压仅为5.3V。

    齐纳击穿的一个重要条件是齐纳二极管的输入电压必须大于齐纳二极管的 VZ。

    请解释齐纳二极管将击穿的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已收到您的查询、目前正在审核、并将很快返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供一些更新吗?

    您能否提供限制电流的建议?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VS 引脚处于开路状态。 当辅助绕组为负时、在低侧 VS 电阻器与地之间有一个250mV 的钳位。

    当辅助电压为负(IVS)=(VD6+VD5-250mW)/R8时、从 VS 引脚流出的电流

    IVS =(0.6V + 20V - 0.25V)/1.69k Ω= 12mA。

    现在、我已经研究过这一点、R8太小了。  它至少应大于此值的10倍。  正确的是、1.69k 的 R8太小、无法防止过流。

    我会使 R8 >或=达到20.3V/1mA = 20k 欧姆。  然后调整 R7以控制输出电压。  那么您应该可以正常运行

    在这种情况下、如果您交换可以正常工作的 R7和 R8。  这将保持 VS 分压比以控制输出电压。

    IVS = 20.3V/23.2k = 875uA。

    此致、