This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00366:TIDA-00366

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00366, TMS320F28027, TMS320F28377S, TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1190955/tida-00366-tida-00366

器件型号:TIDA-00366
主题中讨论的其他器件: TMS320F28027TMS320F28377S

你(们)好

我想制作并试验网联三相逆变器作为设计指南:TIDA-00366。

在文档中、 TI 工程师 使用 TMS320F28027作为 MCU、但我想使用 TMS320F28377。

是否可以遵循  TMS320F28377的文档? ( 仅更改 MCU)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 TIDA-00366三相逆变器。

    TIDA-00366的开发独立于 C2000 MCU 用于生成 PWM 并从隔离式放大器获取反馈信号。
    接头适合 F28027 LaunchPad、因为该 Launchpad 在 TI 内部用于测试 TIDA-00366功率级的性能。   

    因此、您可以遵循与功率级相关的设计指南、只要 MCU 接口符合您的情况、我认为 TMS320F27377S 与匹配
    更正 TMS320F27377S 上的 GPIO。

    此致、
    Martin Staebler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我是 DSP (硬件和软件)的初学者、所以我有更多的问题要问。

    1) 1)在您的注释"适合 F28027 LaunchPad 的接头"中、这是否意味着 TMS320F28377S 的接头可用于操作系统?

    2) 2)"TMS320F27377S"是否是"TMS320F28377S"的键入错误

    3) 3) 我是否可以使用 TMS320F28377D? (我已经得到了这个。)

    提前感谢您。

    此致、

    Jihun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jihun、

    抱歉、出现拼写错误。 是的、我指 TMS320F28377S

    1) 1)对于接头、我指的是连接 TMS320F28027 Launchpad 的电源板 PCB 连接器 J10和 J11。

    2) 2)是的、您 也可以使用双核 TMS320F28377D。 有关 S (单核)和 D (双核)版本之间的差异、请参阅
    请参阅相应的数据表 TMS320F2837xS 和 TMS320F2837xD。  

    我确定您知道 C2000 MCU 电机控制 SDK、它提供了电机控制软件示例?  
    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK  适用于 C2000 MCU 的 MotorControl 软件开发套件(SDK)

    此致、
    Martin Staebler

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    您的意见非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jihun、您好、感谢您使用我们的产品! 此致、Martin Staebler