This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:太阳能电池板选择

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042, BQ24618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1190686/tida-010042-solar-panel-selection

器件型号:TIDA-010042
主题中讨论的其他器件: BQ24618

您好!
我正在使用此链接中提供的参考设计来设计便携式发电站。
https://www.ti.com/solution/portable-power-station?variantid=237090&subsystemid=237095

我需要 MPPT 充电器、建议使用上述链接来使用 TIDA-010042设计。
我有以下问题。

  1. 此参考设计的最大输入功率是多少?
  2. 它表示为电池系统充电12V 或24V。 我必须为锂聚合物电池组充电、电池组可能是4S 至10S。 它是否仍能为它效劳?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持!
    此设计可处理高达20A 的输出电流并支持24V 电池、因此最大输出功率为480W、但可通过使用不同的 MOSFET 来增加输出功率。
    它不适用于为锂聚合物电池充电、但由于它使用数字电源控制、因此可以针对锂聚合物电池调整软件。  
    一般结构和拓扑在这里没有限制。

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    感谢您的回复。
    您能更详细地解释一下我如何针对锂聚合物电池对其进行调整吗? 假设我使用的是4节锂聚合物电池组。

    此外、在设计指南中、它显示它可以支持高达48V 的电池、这意味着它应该支持锂聚合物10S 电池组。


    此外、我收到了一封有关  主题的回复的电子邮件、但此处并未显示。
    他在哪里回答了我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我不知道为什么 Henrik 的答案没有显示在这里。 但是、我们在内部对齐、我将继续处理这个线程。

    48V 电池的关键在于、此设计采用降压拓扑、因此您需要高于48V 但低于60V 最大输入电压、这会限制设计工作范围、 因为电池板电压将通过算法被调节至最大功率点。  

    我不是电池方面的专家、但我知道锂聚合物电池的充电需要比铅酸电池更加小心。 电流算法未实现适合锂聚合物电池的充电曲线。 如果您想为锂聚合物电池充电、添加专用电池充电器 IC (如 BQ24618 (https://www.ti.com/product/BQ24618))可能会很有用。 这些 IC 专为锂聚合物电池充电而设计、包含所有必要功能。

    否则、您必须在 TIDA-010042的软件中修改充电配置文件。 但是,正如刚才所说,我不是一名如何做到这一点的专家。

    此致、

    Andreas