This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WEBENCH-POWER-DESIGNER:WEBENCH 闪存和 WEBENCH HTML5之间的结果差异

Guru**** 2749975 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/877959/webench-tools-webench-power-designer-difference-in-results-between-webench-flash-and-webench-html5

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:TPS543B20

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

团队、

客户一直在使用 Webench 开始测量输入滤波器、输出滤波器和稳定性(相位磁通和增益)。

根据客户反馈、似乎:

与 WEBENCH 闪存相比、-WEBENCH HTML5似乎对输出滤波器的尺寸过大。
您对此有什么意见吗?

WEBENCH HTML5似乎不再生成:
            -相补角和增益
            -电源不稳定时发出警告
您对此有什么意见吗?
我们是否计划再次加入该计划?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、

    闪存工具已于2020年1月31日停产。 您能否确认您是专门参考 WEBENCH 电源设计器中的设计还是滤波器设计器等任何其他工具?

    关于过大的输出滤波器:在闪存和 HTML 上的设计不应存在差异、除非设计是在明显不同的时间生成的、或者包括高级选项在内的输入要求不匹配(例如开关频率、电流限制等) 组件的成本可能略有差异、这可能会影响不同时间的选择、但计算应相同。

    相位/增益裕度图/值和设计警报:与增益裕度和相位裕度相关的增益/相位图和操作值应该已经在 HTML 工具中提供。 此外、如果器件启用了"重新补偿"功能、则应针对低相位裕度发出设计警告/警报。 请与我们分享设计、以便我们进一步了解。

    请参阅下面的屏幕截图、了解有关如何共享设计的参考信息:

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    以下是基于 Webench 电源设计器(而非滤波器设计器)上的 TPS543B20的仿真设计链接:

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    我只更改最初建议的自定义(XAL6030-561MEB)。

    稳压器输出端的100uF 去耦陶瓷电容器数量(数量:26)让我大受惊喜。

    此外、相位或增益裕度值是否可用于该调节器? 我在给定的工作值上看不到这些参数中的任何一个

    感谢您的支持。

    Mickaël μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amod、

    此外、在附件中、您还可以找到来自 WEBENCH 闪存(2017)的报告、其中包含一些非常不同的参数。
    您将看到输出电容器的数量要低得多。
    您能否提供有关 WEBENCH 闪存(2017)和 WEBENCH HTML5 (今天)结果差异的一些输入?
    e2e.ti.com/.../Vin_5F00_5V_5F00_Vout_5F00_0V9_5F00_15A_5F00_sim_5F00_old.pdf

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickaël、AnBer、

    感谢您分享您的设计和 pdf 报告。 与 AnBer 的 pdf 报告一起、 "Custom Output Specs"高级选项似乎在2017年未出现在该工具中、但该选项最近被添加到该工具中、以支持更多定制设计。 这些规格比初始默认 Cout 规格参数更严格、这可能是其中一个原因。 此外、"陶瓷"输出电容器类型选项是另一个原因。 我们的一名团队成员将研究计算结果、并找出"陶瓷"电容器类型需要26个并联电容器的原因。

    顺便说一下、增益/相位图和操作值不是在工具中建模的、因此它们不会显示在"图表"或"操作值"部分中。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    您能否同时检查仿真结果?

    "启动"仿真似乎没有完成。 Vout 和 Iout 的仿真图未显示稳定/正确的值:

    然后、当将默认输出电容器更改为3个电容器(100uF/ESR=2.5mR)时、结果会更好、但仿真图仍然没有显示完整的仿真。

    -您可以尝试这两种情形吗?
    -您能否检查另一个仿真(负载瞬态等)是否合理?

    提前感谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!  

    COUT 选择最近针对 TPS543B20进行了更新/更正、并将于下周中旬在 TI.com 上推出。 我们还修复了启动、稳定、线路和负载瞬态的电气仿真问题。 电气仿真修复将需要一些时间来反思 TI.com (暂定在3月的第一周之前)。 修复程序可用后、我们将通知您。   

    此致、

    Bhushan    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!  

    TI.com 上现已更新了 COUT 选择。 请按照以下步骤为您的设计获取数量更少的陶瓷电容器。 一旦 TI.com 上提供了电气仿真解决方案、我们将向您介绍。   

    1、 根据您的输入情况创建设计(输入电压= 4.5-5.5、输出电压= 0.92V、输出电流= 12A、Ta = 85 DECC)  

    2.从配置选项中、打开自定义输出规格、并将输出传输负载阶跃更改为50%。 选择陶瓷输出电容器选项。 完成这些更改后、单击底部的重新设计。

       

    3.单击从原理图中选择 COUT 的替代项。  

    4.从备选列表中为您的设计选择数量较低的电容器。

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brushan、

    谢谢!

    我们如何知道不同的变化是在线的?
    是否有 Webench 的版本说明或警报、以便我们知道何时在线发布修改/错误修复?

    对于不同的软件包、我们可以从 my.ti.com 设置警报、但它似乎不适用于 webench:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhushan:

    我刚刚在 Webench 上快速开始了新的设计仿真、输出电容器尺寸看起来比以前好。

    感谢 TI 团队的支持。

    Mickaël μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AnBer、Mickaël ö m:

    仿真问题现已解决、TI.com 上也提供了更改。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Bhushan