This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21683:该250uH LLC 变压器(T100)的内核和管筒的 P/N

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/880824/pmp21683-p-n-of-the-core-and-bobbin-for-that-250uh-llc-transformer-t100

器件型号:PMP21683

您好,

您是否知道内核的 p/n (EFDxx 或 EExx 或 ERxxx……)  和 bubbin (20引脚,引脚间距和空格) ,用于该250uH LLC 变压器(T100),

由于我有一个由该参考设计光绘文件构建的 PCB,因此组装需要适应该变压器的引脚间距和间距;谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../RLTI_2D00_1303_5F00_Rev1.pdfHelloNorman、

    为了方便您使用、

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    感谢您提供的数据!  由于它是一个定制的规范,因此通常不会显示模芯的 P/N,

    从内核大小来看, 它似乎不 在 TDK (或 EPCOS)目录中。  

    此致、

    诺曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Norman、

    当然、通常没有磁性元件供应商会告诉您这种情况。 关于所用的磁芯材料;
    数据表向我展示了这是一个电子内核、我能够读取其大小。
    但是、当然、供应商不会显示它的 BH 曲线...

    如果您想 手工制作自己的变压器、请寻找
    -在所需开关频率范围内具有最低损耗的磁芯材料
      LLC、预计过载80kHz、标称100kHz、无负载高达200kHz、即 N27、N87、N97将起作用;
      在 100kHz/200mTmax 下、N97提供最低的内核损耗300kW/m^3)
    -磁芯重量/体积必须能够传输500W+功率,具体取决于环境温度和最高温度上升
     使用 N97 500W+的 FCU 可由 RM12 (安全)、ETD29/16/10 (压缩)、ETD34/17/11 (非常安全)处理。

    如果您从不 是自己动手绞合 xfmr、我强烈建议您使用磁性元件供应商。

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernd、

    我 发现您的宝贵建议,这非常有帮助。

    感谢您的核心材料和电源处理能力指南。

    台湾有许多磁性组件供应商,大多数情况下也是如此  

    根据定制的设计规格构建。 (包括芯类型和分配的材料)

    由客户(ME)签发。

    此致、

    诺曼