This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS543B20:无法创建设计

Guru**** 2927450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20, TINA-TI, TPS54A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/878255/webench-tools-tps543b20-design-can-not-be-created

器件型号:TPS543B20
主题中讨论的其他器件: TINA-TITPS54A20

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

团队、

1)无法创建具有以下参数的 TPS543B20设计:

  • 4.5V 电压<Vin=5V<5.5V
  • Vout= 3.3V
  • Iout=10A
  • T = 85°C

消息显示"Design cannot be created (无法创建设计)"。 您首选的设备不适用于您选择的输入"

但是、根据规格、这些特定输入参数不应存在任何:
http://www.ti.com/product/TPS543B20

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    感谢您报告此问题。 我们正在研究根本原因。 我们将就此向您回复。

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    目前、由于此器件的 WEBENCH 模型存在限制、TPS543B20的 WEBENCH 设计在高占空比情况下受到限制。

    但是、这不一定是产品限制。 因此、我们已请求产品专家为您提供进一步帮助。

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢您的输入。

    是否有办法显示一些注释来解释这一点、而不是 Webench 返回一条错误消息?
    仅仅返回错误消息并不能给进一步使用该工具提供良好的可信度...

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    您是否能够使用 PSpice 模式为您的设计运行仿真? 您也可以使用 EVM 来评估设计。

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

      我们已向 WEBENCH 团队提供反馈、以更新错误消息、让用户知道限制是什么。

    目前、您可以尝试将 VINmin 增加到5V、而不是4.5V。 然后使用 WEBENCH 创建设计。 然后、您可以使用仿真来检查设计是否在低至4.5V 的电压下工作、从而对设计充满信心。

    如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

      只需检查您是否能够使用上述条件创建设计。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    Spice 模型本身或 Webench 如何使用它的限制是什么?

    我想了解是否可以在 TINA-TI/pspice 中进行仿真。

    我们发现 TPS54A20存在问题、其中 TINA-TI 的导出模型不是方括号。
    请参阅 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/877265
    我们收到了有关该问题的离线反馈:
    导出的 TINA 瞬态模型仿真正在运行、没有任何错误。 但输出电压未稳定至预期值、因此我们禁用了 WEBENCH 上的启动仿真。 然而、启动的 TINA 导出被启用、此导出应该被禁用。 我们现在已禁用 WEBENCH 上的 TINA 导出。

    这是 SPICE 模型的特殊问题还是 webench 仿真/导出功能问题?
    您是否计划有一些弹出消息或日志来说明从 Webench 导出时启用/禁用的内容?

    谢谢、

    A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

      通过从 WEBENCH 中导出 TPS543B20、您应该能够在 TINA-TI 中对其设计进行仿真。

    无法在4.5V VinMin 下创建设计的这一问题是由于 WEBENCH 内部添加了占空比限制。

    您应该能够增加 Vinmin、然后在 WEBENCH 中创建设计、然后将其导出到 TINA-TI、将 Vinmin 更改为所需的4.5V、然后进行仿真并确认一切正常。

    如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    感谢您的回答。

    我尝试使用 Vmin=5V 而不是4.5V 来模拟设计。

    乍一看、它似乎正常工作、但我感到尴尬的是、我无法更改"用户首选频率"参数。 我需要1.5MHz 的开关频率、但有效范围似乎限制在0.3MHz 至1.133MHz 之间。

    以下为设计文件:

    我不明白为何有这样的限制?

    对于独立器件、开关频率范围应为300kHz 至2MHz。

    由于这个问题、我无法估计应用程序的 LPD (W)和人发会议(W)参数。

    感谢您的支持。

    Mickaël μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mickael、

       器件的最小关断时间(250ns)可能会限制此应用在此占空比下以高频运行。 如果您执行较低的占空比、您可能能够以较高的频率运行它。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    那么、这是否意味着我必须选择较低的开关频率、例如1.1MHz、以便我的设计正常工作?

    如果我在以下情况下保持1.5MHz 的开关频率、会发生什么情况:

    4.5 <Vin<5.5

    - Vout=3.3

    - I=10A

    Mickaël μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mickaël、

    TPS543B20的最短关断时间为250ns、这意味着低侧 MOSFET 必须在每个开关周期内保持至少250ns 的有效状态。 在1.5MHz 开关频率的情况下、每个开关周期的长度为666.667ns。 借助于~5V 输入和3.3V 输出、此器件将以66%的占空比运行、这将要求此器件使低侧 MOSFET 关断仅226.44ns。 该时间段低于器件支持的最小值、因此您需要将输入电压增加至最小值8.8V、将输出电压降低至最大值1.68V 或将开关频率降低至最大值1.1MHz。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Layne J