This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS63000:在驱动 TEC 时,降压模式下的工作异常

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS63000, TPS63805, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/880462/webench-tools-tps63000-when-driving-tec-the-work-is-abnormal-in-buck-mode

器件型号:TPS63000
主题中讨论的其他器件:TPS63020TPS63805TPS63802

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

驱动 TEC 时、在降压模式下工作时异常。 整个电路输入3.3V 电压和输出1.3V-5.4v 电压范围。TEC 产生300-400mA 电流;目前、当电路处于升压模式时、它正常工作。 在降压模式下、VFB 电压会异常增大。

例如、设置输出1.3V、实际输出电压2.2V、VFB=0.56v;请问他是怎么引起的? 如何修改电路来解决它? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    感谢您使用我们的器件。

    TPS63020的图片只是一个示例、您使用的是 TPS63000、对吧?

    您在 DAC_TEC 运行期间的电压是多少?

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用 TPS63000、DAC 的输入为2.4V、相应的 VOUT 应约为1.3V、实际值为2.2V、VFB 约为0.46v;升压模式正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 此 http://www.ti.com/lit/an/slva251/slva251.pdf

    它将帮助您计算电阻器值。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经根据手册进行了计算、但计算仍然无法正常工作。 还有其他原因吗?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果灌溉电流出现问题、VOUT 端能否不是问题、我能否问灌溉电流最大多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以分享您的计算结果吗?

    "灌溉电流"是什么意思?

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    计划1:R1=845K;R2=100k;R3=470k
    计划2:r1=1M;r2=120k;r3=560k
    计划3:R1=100K;R2=12k;R3=56k
    计划4:R1=51k;R2=6。 2k;R3 = 27k
    根据手册、SLVA251计算已尝试或失败。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以分享您为计算所做的电压假设吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vout 设置为1.2V ~ 5.5V、DAC 电压为0V ~ 2.4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否考虑了电阻器的精度? 如果该值与计算值不完全相同、则会得到偏差。

    根据上述主题中发布的应用手册、将存在偏移。 您需要使用您的 DAC 电压来补偿该失调电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体的电阻已确认没有问题。 在例外情况下、VFB 的电压不是0.5V、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚使用以下值准备了 TPS63000 (用早餐计算)

    R1=240k (250k)

    R2=30k (30k)

    r3=150k (140k)

    我可以将输出电压从1.5V 调节到5.3V (R3 0-2.4V 的电压)、如果我重新计算、这正是我将获得的所用电阻值范围。

    我使用的电阻器具有1%的精度。

    您能否使用上述值尝试您的测试、以便我们具有相同的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够解决您的问题?

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ω Ω、问题仍然存在、但在47 μ H 电阻负载功能正常后发生了变化、TEC 中的实际负载大约为3 μ A;当前使用的电感为2A 2.2uH;这是故障时 L1和 L2的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻为3欧姆时、最有可能达到器件的负电流限值。

    我建议改用 TPS63805。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有引脚兼容性的推荐测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否解释一下引脚兼容性的推荐测试意味着什么?

    TPS63805 (芯片级封装)或 TPS63802 (DFN 封装)的使用方式与 TPS63000相同。 只需通过将 MODE 引脚连接到 VIN、确保器件在强制 PWM 模式下运行。 最大反向电流通常为0.9A。 Ω、当 TEC 为3 μ A 且 Vin = 3.3V 时、您可以在降压模式下达到 Vout = 1.8V、然后再达到负电流限值。

    此致、
    密耳