This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5023:Webench 输出的变压器结构

Guru**** 2536330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/882953/webench-tools-lm5023-transformer-construction-output-by-webench

器件型号:LM5023

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我在 Webench 上使用 LM5023控制器进行了设计、除了初级绕组结构细节之外、一切都很清楚。

说明如下所示。

我不清楚的是以下几点。 是两个并联的初级绕组、例如从同一引脚开始、例如。 引脚1并在同一引脚上结束、例如引脚3? 我不清楚2/4.0数字的含义。

我们将感谢您的帮助、因为我需要绕线的变压器来测试原型。

此致

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    看起来我粘贴的图像被遗漏了。

    Webench 说明包括:

    绕组指令
    绕组                                      AWG       用于旋转      绕组方向
    初级侧2/4.0                    30.0        25            顺时针
    辅助                                      装置28.0        22.0         逆时针方向
    三绝缘二次    24.026.0                 逆时针
    主第二个2/4.0             30.0         24            顺时针


    变压器 参数
    名称值                                     
    1. Lpri                                   2.91E-4h
    电感因子(AL)   122.0nH
    3. NPRI                                  49.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Chris:

    请您分享此设计吗? 请使用以下说明。 同时,我会将查询转至有关小组。

    转到“导出”-->单击“共享”图标-->单击“公共链接”-->请单击“获取链接”。 复制该链接并在此处添加注释。  

    最佳耳麦、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bhushan

    请通过邮件向我发送您的电子邮件地址、我将向您发送我在进行设计时导出的 PDF。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    一次侧绕2半。 一半的初级匝数分布在2层上,其余的一半匝数分布在另外2层上,但这应该以交错方式完成。 (次级绕组将夹在初级绕组的两半之间)

    因此,报告中说,小学第一届2/4和小学第二届2/4。

    如果我有变压器报告和绕线引脚数、我可以在结构图中做标记。  

    我有类似类型的较旧报告、应与您的配置相匹配。 它使用10引脚 bobbin、让我知道这是否有用、请附加下面的快照、  

    谢谢

    Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您提供此信息。 它为我解释了这一点。

    我还有一项有关上述问题的质询。 在"三次绝缘二次"的地方、三股绝缘导线(三倍绝缘)或更厚的绝缘?

    提前感谢

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    报告中提到的"三绝缘二次"是指在正常裸直径上计算次级绕组时使用的"绝缘类型"(在 WEBENCH 中、绝缘值大约为0.3mm)。 它不是缠绕在一起的3股导线。  

    "线束"信息是单独的、应在变压器报告的第一页上提供、 并在此处附上一份报告供参考。

    如果有任何问题、请告诉我、  

    谢谢

    Sahil