This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4484:BOM 中缺少 PMP4484器件型号

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP4484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/882563/pmp4484-pmp4484-missing-part-number-in-the-bom

器件型号:PMP4484

您好!  

我想根据您的 PMP4484设计构建一些原型、但 PMP4484的 BOM 未包含许多关键组件的器件型号。  

您能否帮助提供以下组件的器件型号?

L2

L5、L6

L7、L8

T1

此外、您是否有原型或此成品电路可供销售?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    L5、L6器件型号为7447452331、L7、L8器 件型号为7447452391、L2应短接。

    T1是定制变压器 、规格如下所示。

    由于变压器是客户产品、我们无法为您提供原型。

    e2e.ti.com/.../8662.PMP4484-Transformer.pdf

    此致

    Linda Ye