This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4484:变压器器件型号

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP4484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/882561/pmp4484-transformer-part-number

器件型号:PMP4484

您好!  

变压器的器件型号是多少? 我想订购一些并构建 PMP4484以测试应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PMP4484的变压器来自 GCI Technologies、器件型号为 G095024LF

    您可以联系 Saul Landros 了解更多信息

    Saul Landeros

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、  

    感谢您的更新。  

    我在查看 GCI 提供的 G095024LF 数据表、但变压器的尺寸和电感值似乎与 PMP4484上的信息不匹配。

    G095024LF (由 GCI 提供):100uH、尺寸为31.5mm x 31.5mm

    EDR3909、PC95 (在 另一个 TI 论坛主题中找到该器件):475uH、15mm x 55mm

    您能帮助验证变压器 T1信息吗?

    谢谢、  

    e2e.ti.com/.../TI_2D00_-Forum-PMP4484-Transformer.pdf

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    很抱歉、我输入了设计编号、这样 GCI 上的变压器实际上用于 PMP4844、而不是您询问的 PMP4484。

    正确的部件是您从上一个主题中引用的部件。 再说一次、对我的错误感到抱歉。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的澄清。 遗憾 的是、我无法在市场上的任何地方找到/订购 EDR3909、PC95。 有什么想法我可以找到并订购它们? 如果没有、您是否有该变压器的替代器件?  

    谢谢、