This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28C40:仿真、硬件与放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/883600/webench-tools-ucc28c40-simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:UCC28C40
主题中讨论的其他器件:UCC28C42

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在尝试使用 Tina 对采用 UCC28C42芯片的 Webench 设计进行仿真。 此设计的目的是模拟反激式转换器、其输入电压可以是100至400DC、输出电压=24V 直流和输出电流=2A。

问题是我复制了 Tina 中的所有 Webench 设计、但它不起作用、我不知道为什么它不起作用、因为我放置了相同的参数。 可以帮帮我吗?

我在这里附上 TINA 程序供您观看。

谢谢

Sergioe2e.ti.com/.../FLYBACK_5F00_UCC28C42.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    我已将查询转发给相关团队。 我们很快会回来。

    此致、

    Bhushan