This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10195:将 PMP10195与 TIDA-00173相结合

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00173, PMP10195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/883443/pmp10195-combining-pmp10195-with-tida-00173

器件型号:PMP10195
主题中讨论的其他器件:TIDA-00173

您好!

我正在尝试定制 PMP10195参考设计、但我发现使用 MOSFET Q3 STP3N150会使启动电路很昂贵。 在参考设计 TIDA-00173中、将 LMS33460MG/NOPB 与低成本 FET 结合使用似乎是一种更便宜的方法。 您是否建议可以执行此操作? 这还将涉及使用 UCC28711D 而不是 LM5020MM-2。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    正如您所知、解决问题的方法有很多。 这两个参考设计都已经过构建和测试、因此我可以向您保证这两种设计都是可以采用的方法。

    它仅取决于您的规格、即哪种规格更适合、因为每种规格都有一定的折衷。

    谢谢、

    Robert