This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01604:更改输出电压

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TIDA-01604, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/882999/tida-01604-changing-the-output-voltage

器件型号:TIDA-01604
主题中讨论的其他部件:C2000WARE、 powerSUITE

您好!

该指南指出、输出电压可在400V 至600V 之间进行编程。但是、我们似乎无法找到设置此输出的过程

我们从此 链接( TIrex)中找到了"calculation" Excel 文件
"Vbus_max_sense "是设定的输出电压吗?

感谢你的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    Excel 文件显示了不同参数的计算、Vbus_max_sense 显示了电阻分压器值、可以感测的最大直流总线电压是多少。 可以从 C2000Ware 数字电源 SDK 中 TIDA-01604的 powerSUITE 页面更改输出电压、如下所示。 此功能会反映回软件代码。