This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21516:变压器 RLT1-1275

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/882753/pmp21516-transformer-rlt1-1275

器件型号:PMP21516

你(们)好  

我想问一下有关变压器的相关信息、能否提供以下详细信息? 或者在哪里可以购买变压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../RLTI_2D00_1275-FOR-PMP21516.pdfHello先生,

    XFMR 由 RENCO 构建、您可以在该磁性元件供应商处购买;
    为方便起见、请参阅数据表。

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernd,

    感谢您的回复! 我在贵公司的官方网站上找不到 PCB 源文件。 你可以告诉我吗?

    此致、Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernd,

    感谢您的回复! 我在贵公司的官方网站上找不到 SCH 和 PCB 源文件。 您能提供这些功能吗?

    此致、Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    已尝试、但我无法在此处上传 Altium 文件、抱歉...

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernd,

    您可以通过其他方式将其发送给我吗? 因为我们的公司可以使用此解决方案。 谢谢! 我的电子邮件:675802598@qq.com

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernd,

    你有更新吗?

    此致、Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、您好、CAD 数据已发送到上层邮箱地址、此致、Bernd