This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28742:添加另一个绕组

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/882143/webench-tools-ucc28742-adding-another-winding

器件型号:UCC28742

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我有以下 webench 设计:

我希望从同一个变压器获得大约12V 的额外输出。

所以我的问题是:我能不能再增加11匝到次级线圈呢?

如果我这样做,还需要进行其他更改吗?

有什么想法/建议?

谢谢、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马努

    团队中的某个人会对此进行研究、然后返回给您。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    我已将您的查询转发给相关团队。 我们将为您提供解决方案。   

    此致、

    Bhushan