This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/UCC28742:如果您愿意更改反射电压/匝数比、那将是您的不二之选。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/882733/webench-tools-ucc28742-an-option-to-change-the-reflected-voltage-turns-ratio-would-be-much-appreciated

器件型号:UCC28742

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

Webench 可以选择更改反射电压/匝数比、这将是一种不错的选择。

当我想更改匝数比、以便可以添加电压抽头时、这确实会大有帮助。

IE、在大多数情况下(例如:12V 次级绕组、5匝)、有时很难放置3.3V 或5V 的抽头。

如果我可以调节反射电压、则可以更改次级匝数、例如7匝、

然后、可以获得方便的匝数比、以便在第2或第3个匝数处进行抽头。

我希望 TI 能在限制范围内添加将反射电压/匝数比调整到较低水平的特性。 确实是一个有用的功能。

谢谢、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    感谢您的反馈、感谢您的反馈。 我们会将这些要求转发给相关团队、以便他们可以将这些建议纳入发展蓝图中。

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhushan:

    感谢您考虑该请求。

    此致、

    制造商