This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LPSTK-CC1352R:关于此[LPSTK-CC1352R] Launchpad 的硬件设计支持。

Guru**** 2554430 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/882000/webench-tools-lpstk-cc1352r-regarding-hardware-design-support-for-this-lpstk-cc1352r-launchpad

器件型号:LPSTK-CC1352R

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想从技术角度了解有关此 LaunchPad 的更多信息。 我想学习在 Altium 中使用您的电路板基准进行 PCB 解排列。 在 Altium 中使用此[LPSTK-CC1352R] Launchpad 设计文件时出现问题。

因此 、我 请求 您指导我如何在 Altium 中打开您的提供 CAD 源代码。

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此设计采用 Cadence 设计。 设计文件在 Altium 中不起作用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    奥克先生没有问题。

    此致