This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ADS131A04:ADS13104的 TINA-TI .tsc 文件?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/879863/webench-tools-ads131a04-tina-ti-tsc-file-for-ads13104

器件型号:ADS131A04

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

为了为 ADS13104设计一个适当的 ESD/EOS 保护电路。 我需要一个.tsc 文件。  

并了解它在输入端具有何种类型的内置保护。

有一个类似模型的 ADC 或 ADS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Craig、

    我们没有 ADS131A04的任何行为仿真文件。 我们最接近的是 IBIS 模型、该模型描述了引脚输入以及电容、电阻和电感。 该模型用于确定信号完整性。 通常、我们没有 Δ-Σ 类型 ADC 的输入模型。

    该器件的输入引脚连接到用于分流 ESD 电流的二极管。 如果输入电压高于电源电压或低于接地电压、则二极管会在正向偏置时限制输入电压并将电流引导至电源或接地。  

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joseph、我如何使用 ADS131A04 IBIS 模型?阅读该模型需要什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Craig、


    可在 ADS131A04产品文件夹的设计和开发选项卡中找到 IBIS 模型。 您可以在以下链接中找到模型的链接。 模型部分下有一个压缩文件。 您可以在此处下载 IBIS 模型。

    http://www.ti.com/product/ADS131A04/toolssoftware

    有一些应用手册介绍了这些模型及其组合方式:

    https://www.ti.com/lit/an/szza034/szza034.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/slyt390/slyt390.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/slyt400/slyt400.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/slyt413/slyt413.pdf

    对于模型本身、您可以使用文本阅读器打开它们、以查看它们是如何组合在一起的。 第一个应用手册描述了模型的结构。 在大多数情况下、它们的工作方式类似于用于仿真的 SPICE 模型。 我从未需要对其进行仿真、但已将其用于确定寄生电容。


    吴约瑟