This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00792:编程和控制

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00792, BQ78350-R1, BQSTUDIO, EV2400, BQ76200, BQ76940EVM, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/882031/tida-00792-programming-and-controlling

器件型号:TIDA-00792
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1BQSTUDIOEV2400BQ76200BQ76940EVMBQ76940

您好!

在 TIDA-00792参考设计中、我是否需要一次性将固件/程序刷写到电量监测计和 EPROM 中、或者电量监测计和监控 IC 随附固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pritesh、

    BQ78350-R1使用固件进行了预编程。  在产品文件夹 http://www.ti.com/product/BQ78350-R1/toolssoftware 中 、您可以看到可根据需要对 revA 固件进行编程、从而改善关断序列。  如果您需要添加的功能、则可以使用 BQ78350-R2固件。

    无论您使用交付的器件还是对更新的固件进行编程、都必须将电量监测计参数编程到器件中。  BQStudio 是提供的开发工具、有关详细信息、请参阅技术参考手册。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     由于我来自硬件域、是否需要任何编程语言通过 EV2400对 BQ78350-R1或 R2进行刷写/编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pritesh、

    不需要编程语言。  它是 BQStudio 软件的指点点。  有关菜单示例、请参阅 BQ76940EVM 用户指南。  EVM 上没有 BQ76200、但具有将要配置的相同 BQ76940和 BQ78350-R1。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     BQ78350-R1是否有任何替代的低成本编程/闪存器件、因为 EV2400的成本相当高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pritesh、

    任何可以与 SMBus 通信的适配器都应该能够在 BQ78350-R1发送正确的命令时配置 BQ78350-R1、但 BQStudio 不会与其他适配器通信、因此、如果它们没有可用于构建命令的工具、则必须对行为进行编程。

    如果您的情况具有成本效益、则可以使用工具文件夹中的板级配置文件构建 EV2400。  请参阅  http://www.ti.com/tool/EV2400#technicaldocuments。  编程文件也位于文件夹中。