This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输出电流大于150mA 时、方波脉冲小于5ns

Guru**** 2537060 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491, THS6212, THS6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/879224/less-than-5ns-square-wave-pulse-with-more-than-150ma-output-current

主题中讨论的其他器件:THS3491THS6212THS6222

尊敬的所有人:

  我需要生成上升时间小于5ns 的方波信号、最小输出电流为150mA、也需要生成反相信号。 我使用的信号发生器只能提供超过5ns 的上升时间、我尝试寻找许多 IC、它们甚至能够提供低于2ns 的上升时间、但无法产生150mA 的输出电流。 因此、请建议我可以将哪个 IC 与实现我的要求所需的外部电路配合使用。

此致

文尼德·卡诺基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

      我们需要更多信息才能建议器件。 您的输入和输出限制、应用增益、电源、差动或单端输出以及我尚未列出的应用的任何其他重要注意事项是什么? 根据您的描述、您似乎会使用信号发生器作为该放大器的输入。 如果在5ns 上升时间内无法满足您的要求、则整个应用将无法达到此规格。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

       感谢你的答复。 这是我需要的

    电缆测量的输入有两种情况。 我是通过信号发生器 Keysight  81150A 生成它的。  

    1A。 5V 共模信号

    1b。 /- 5V 的差分信号

    目前我没有这个信号发生器、因此我找到了一些器件和任何其他电路来满足这一要求

    2.不特定于增益或电源

    此致

    Vinod kanoji

    81150A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

      我假设您希望增益为1。 我建议这些器件在输出电流为150mA 的情况下以小于5ns 的时间实现+/-5V 信号输出: 件列表。 如果您希望小于2ns、则应在列表中选择压摆率高于2500V/us 的器件。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

      我需要两个输出、即第二个输出应该是反相输出。 因为我告诉过您、我想创建差分输出。  

    正如我告诉您的、还有两个测试用例、第一个用例需要共模测试(单输出)、第二个用例需要生成差分信号(两个输出)。 因此、我是否需要使用具有至少3个输出(包含一个反相输出)的 IC?

    此致

    文尼德·卡诺基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

     很抱歉、由于响应延迟、我将您的要求误认为放大器的输入是正确的。 没有具有此功能的放大器;您至少需要两个放大器。 在这种情况下、我建议一个是电流反馈放大器、例如 THS3491或其中的任何一个电流反馈放大器 :器件列表 、另一个是线路驱动器、例如 THS6212或 THS6222。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

      由于这些 IC 需要差分输入、因此您计划如何为这些 IC 提供输入。 您是否正在解释我以何种上升/下降时间从信号发生器提供输入?

      2.我认为线路驱动器需要设计出有点复杂的电路、封装中没有可见的引线、但我需要一些可以焊接的东西。  您是否有任何简单的解决方案?

    此致

    文尼德·卡诺基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

      以下是您应该查看的一些文档。 使用放大器获得差分输出的方法有两种: Link1Link2Link3。 第一个链路使用两个放大器、第二个和第三个使用全差分放大器、该放大器可配置为单端输入、另一个输入接地或偏置。 您可以使用具有缓冲器的全差分放大器(器件列表)来增加输出电流、而不是线路驱动器。 我建议使用线路驱动器;因为全差动放大器无法输出您所需的极高电流。

    谢谢、

    Sima