This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计轮胎压力和温度监测系统

Guru**** 2955920 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP102-Q1, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/882117/designing-a-tire-pressure-and-temperature-minitoring-system

主题中讨论的其他器件:TMP102-Q1、 CC2640

您好!

请分享详细信息、例如可用于测量汽车轮胎温度和压力的传感器、以及具有 BLE/ZigBee 和处理兼容性的 IC、以集成到设计中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amal、

    我们提供广泛的温度传感器供 您选择。我们的应用工程师乐于帮助您确定最适合您需求的产品。

    虽然我们不生产压力传感器、但我们为压力传感器提供信号调节器、包括 此处 和 此处提供的参考设计。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMP102-Q1是一款汽车级数字温度传感器、可通过 I2C 与 CC2640等 BLE MCU 轻松配对。  http://www.ti.com/tool/TIDA-01624

    任