This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01352:TIDA-01352问题

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01352, LM5030, DAC60004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/881657/tida-01352-tida-01352-question

器件型号:TIDA-01352
主题中讨论的其他器件: LM5030DAC60004

大家好、

我们正在推广 TIDA-01352、客户有以下问题:

为什么 TIDA 在 LM5030数据表中存在隔离反馈时使用非隔离反馈? 客户是否需要隔离反馈?

2. DAC60004的 VoutC 和 VoutD 有何用途? 客户可以使用一个 DAC60004吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    请在下方查找答案:

    隔离反馈取决于客户的应用。 对于 TIDA-01352、假设输入来自交流/直流电路板(具有内置隔离功能)。 因此、TIDA-01352原理图中未包含隔离。 但是、如果 LM5030需要隔离式反馈、则可以如 LM5030数据表中突出显示的那样添加该反馈。

    2. VoutC 和 VoutD 是额外的输出,客户可以根据任何其他控制要求使用。 是的、客户可以使用一个 DAC60004来控制所有4个输出。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia