This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61085:如何在新 webench 中调整组件数量

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/881860/webench-tools-tps61085-how-to-adjust-component-quantity-in-the-new-webench

器件型号:TPS61085

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我不确定如何调整新的基于非闪存的 webench 中的数量字段。 我想增加默认输出电容器的数量、我看不出怎么做。  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您始终可以从 COUT 的替代选项中选择更多数量的电容器(参考图片如下)。

    如果您正在寻找创建定制电容器、您可以单击创建定制器件。 您可以在此处修改电容值、ESR 和其他参数、包括电容数量。 请告诉我们这是否有帮助。

    此致、

    Bhushan