This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28631:UCC28631

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28631, UCC28630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/878618/webench-tools-ucc28631-ucc28631

器件型号:UCC28631
主题中讨论的其他器件: UCC28630

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在 WEBENCH 的帮助下、我设计了使用 UCC28631的反激式转换器。 我使用了原理图并制作了 PCB。

每当我为电路板提供电源时、IC VDD 引脚都会对地短路、并且没有短路的轨道或任何其他组件。

我已彻底检查、但无法找出错误。 请帮助我解决问题。 我已插入 WEBENCH 的设计 pdf。  

e2e.ti.com/.../WBDesign7.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aarthi、

    请与我们分享原理图和 PCB 文件吗? 这将有助于我们更好地理解问题。

    此致、

    Bhushan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bhushan

     我要附上反激式转换器的原理图。 在我之前的帖子中、我附上了从 WEBENCH 下载的 pdf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aarthi、

    感谢大家分享原理图。 是否也可以在这个开放论坛上共享 PCB 文件? 请告诉我们。

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bhushan

     

    很抱歉、我无法共享 PCB 文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aartthi、

    注意到您的2月10日帖子的原理图中的变压器引脚模式与"WBDesign7.pdf"中显示的布置不同。   

    请检查最终变压器辅助绕组的极性。  它可能不遵循 Webench 原理图。  绕组12-11的 GND 为11;绕组10-9的 GND 为9;而绕组8-7的 GND 为8。  可能 Aux 的极性错误、当 MOSFET 导通时、它会给 VDD 过压。  

    请告诉我们这是否解决了问题。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aartthi、

    在大约一周内未看到回复、我将认为此主题已关闭。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    我的问题未得到解决。 我将一个直流电源连接到了输入端。 这是否会导致我的问题?  

    此致

    Aartthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aartthi、

    BOOST_POS 和_NEG 输入的直流电源不会导致 VDD 问题。 这是正常情况、因为即使是整流交流输入也基本上是直流电源。 您能更具体、并提供更多详细信息吗?  您将直流电源施加到哪个输入(VDD 或 BOOST_POS)?  该电源的电压是多少?  您是否按照我 之前的建议检查了 AUX 绕组极性?     

    如果 VDD 引脚因 GND 短路而受损、通常会出现过压现象。
    在启动期间、您是否有任何输入电压、VDD 电压、AUX 绕组电压和开关节点电压(MOSFET 的漏极)的示波器波形?  较慢的扫描将显示 VDD 和 VINPUT 在开关开始前上升的情况。  较快的扫描将显示漏极和 Aux 的开关波形、并显示极性。  

    假设 Webench 设计 反映了您的预期参数、 如果极性向后、输入电压为300V 的92T:12T pri:aux 比将反映39V 到 VDD。  39V 将破坏 UCC28631、该器件在 VDD 上具有20V 的最大限制。   要对此进行测试、您需要将输入电压保持在150Vdc 以下。
    IC 可能会尝试启动、但如果不满足启动电压标准、则会失败。 但是、如果 AUX 绕组反向、它将允许您查看 AUX 相对于 PRI 的极性、而不会使 OV 发送到 VDD 引脚。   如果您的实际匝数比不在 Webench 报告中所示的值、请相应地调整 VINPUT 以将 VDD 限制在< 20Vmax。

    如果您已经完成了此测试、请指出您目前为止执行的所有调试步骤、以便 我不再重复任何操作。

    此致、

    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ulrich

    我检查了 AUX 绕组极性、它是正确的。 我将直流电源连接到 BOOST_POS 引脚、而不是直接连接到 VDD 引脚。 如果 VDD 电容器低于计算值、是否会发生短路?

    当我连接20uF (最小限制为13uF)时、没有短路、但驱动引脚没有 PWM。  

    P.S. 数据表中提到不应向 HV 引脚提供直流输入。 这适用于 UCC28631吗?

    此致

    Aartthi.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aartthi、

    感谢您验证极性。  VDD 电容值不应成为引脚过载的因素。  CDD 的低值充电速度更快、但在输出启动高到足以通过辅助绕组维持 VDD 之前、可能不会将 VDD 保持在 UVLO 关断阈值以上。  但是、如果客户尽职调查太小、所有这些应该做的只是循环进行多次启动尝试。

    对于 UCC28631 (以及-632和-634)、HV 可连接至直流、如数据表的图15b 所示。  它们也可以连接到交流, 如图15A 所示。  UCC28630和-633只能连接到交流侧、如图15A 所示、因为它们执行的 X 电容放电功能无法在直流轨上工作。

    由于在 CDD 中增加20uF、似乎可以避免损坏、我建议将其留在那里并继续调试。 我先前的评论仍然适用。

    请指明您对输入施加的直流电压。  VDD 达到了什么电压? VDD 是否在 图16中所示的 Vdd (start)和 Vdd (stop)之间循环增减、或者它是否在某个级别挂起?   当 VDD 上升至 Vdd (启动)时、您应该在 DRV 上看到至少3个短路测试脉冲、如图17所示。  如果您根本看不到这些脉冲、则说明 VDD 未达到启动阈值、或者启动时可能出现故障防止脉冲(请参阅第42页的表3)。  

    请记住、我的所有建议和建议都是基于这些帖子中显示的信息。   如果实际的 PCB 设计与所提供的原理图不同、或者如果遗漏了一些重要信息、我的建议 可能 会遵循错误的方向。    

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ulrich

     我将向您解释我到目前为止所做的工作。 在我的第一个电路板中、我有 EMI 滤波器、整流器、升压输出大容量电容器和反激式转换器、我提供了230V、50Hz 交流电源。

    当我提供电源时、我能够获得14V 的输出。 在测试过程中、发生火花、一些轨迹被烧坏。 在第二个电路板中、我仅焊接了反激式电路  

    而不连接大容量电容器、并提供320V 直流电源。 首先是 IC VDD 和 GND 短路。 在增大 VDD 电容值后、我观察到运行波形。

    但 DRV 引脚没有响应。 大容量电容值是否会对 IC 产生影响?

    我将在该查询中附加 VDD 波形。  

    此致

    Aartthi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aarhti、您好!

    感谢您提供 VDD 波形。 这将极大地有助于调试。

    但首先要解决 您的问题:大容量电容器的值对 IC 没有直接影响。
    它确实会对系统运行产生影响、这可能间接影响 IC。  

    例如、由于您移除了大容量电容器并从320V 直流电源供电、我担心 从 电源到原型的接线中的环路电感的影响。  电流的快速变化会在原型上产生高电压、这可能会超过器件额定值。   

    我建议使用大容量电容器来操作您的电路、即使是来自直流电源也是如此。

    现在、通过观察从最低点开始的 VDD 波形、我们可以看到 VDD 以斜率从5V 上升到大约~15V。
    这似乎是正常的,虽然只有200 μ s,但似乎相当快。  流入20uF VDD 电容器的正常4mA 充电电流 应在大约50ms 内上升10V。
    在15V 时、我们可以看到 VDD 几乎立即达到~21V。  这不应该发生。  

    在这两种异常之间、我怀疑控制器已损坏。  应更换。
    然后、为了避免损坏另一个电压、请从0V 缓慢上升输入电压。  不要简单地打开全320V
    在升高电压的同时、观察 VDD 是如何充电的。  在大约高于30V 的地方、它应该遵循基于 I/C 的预期 dv/dt、其中 I =数据表中的 Ivdd1 (~4mA)。  如第18页的图17所示、它应该在15V 和5V 之间循环。  

    如果不遵循此步骤、则 VDD 网络中存在需要修复的问题。 如果出现这种情况、请继续升高 Vdc 输入、直到您在 VDD 峰值处看到短 PWM 脉冲。  这些脉冲决定 Vbulk 何时足够高以启动。  它不应从低 Vbulk 开始、但这三个脉冲还允许您进行检查、以确保 Vaux 波形符合图22标准。  由于 Vout 仍为0V、因此看起来非常平坦、但它应具有相同的一般形状。

    如果您觉得这种情况远而看上去一切正常、那么您可以继续升高 Vdc 输入、直到开关保持连续。

    您之前提到过、您得到的结果是14V。  如果这种情况再次发生、您需要重新计算 Ra 和 Rb 值(图22)以达到12V。  
    请告诉我情况如何。

    此致、

    Ulrich