This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00528:100V Vbus 监控

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00528, INA290, INA293, LM5056A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/880001/tida-00528-100v-vbus-monitoring

器件型号:TIDA-00528
主题中讨论的其他器件: INA290INA293LM5056A

尊敬的团队:

我的客户正在为其应用寻找100V 电压监控解决方案、

我发现 TIDA-00528接近于其规格。

我们是否有100V 电压监控参考设计可与客户共享?

谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您提到的参考设计应适用于100V。 此设计需要哪些其他功能、但缺少哪些其他功能? 如果您可以详细说明具体细节、或许我们可以研究一下是否可以对其进行微调以满足要求。

    如果可以选择模拟输出电流感应放大器、您可能需要了解 INA290和 INA293。 这些器件可在高达110V 的共模输入下工作。 电路会更简单。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢您的评论。 我们将解决方案移至 LM5056A、因为 Vbus 电压低至60V。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您确认找到了正确的解决方案。

    此致、Guang