This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00120:需要30A 充电电流

Guru**** 2506655 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00120, BQ24650, MSP430F5132, CSD18502Q5B, CSD18532Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/880856/tida-00120-30a-charging-current-needed

器件型号:TIDA-00120
主题中讨论的其他器件: BQ24650MSP430F5132CSD18502Q5BCSD18532Q5B

TIDA-00120仅可充电20A? 是否有可提供高达30A 充电电流的 TI 解决方案? 如果是、请提供参考设计和主要 IC 信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅说明:

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 我们使用的实际器件型号是 BQ24650。 我听说它的最大充电电流为10A。 它是否正确、那么它是否也可用于高达30A 的充电电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这个问题主要在于充电器、而不是 MSP430。 我将把您的主题更改为另一个主题。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "充电器"是什么意思? 您能否回答我在下面的问题?

    1.是否应由用户将 TIDA-00120软件传输到 MSP430F5132? 如果是、我们如何实现它?

    2.您在上面写道、我们应该将 FET 更改为 TO-220封装、以将充电电流增加到40A。 我发现以下两项是 TIDA-00120中使用的两个 FET。  

    CSD18502Q5B

    CSD18532Q5B

    是否在两个以上所有应更改为 TO-220封装的 FET? 然后、您能告诉我上面 FET 的 TO-220封装的确切器件型号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能回答我上面的问题吗? 请了解、这对我们来说非常紧迫、我们没有太多时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎没有人帮助您。 好的、我将尝试回答您的问题。 我必须说、我对充电器和此设计一无所知。

    1. 是否   应由用户将 TIDA-00120软件传输到 MSP430F5132? 如果是、我们如何实现它?

    如果您安装 GUI、软件源代码位于此处:

    2.以上是否为应更改为 TO-220封装的所有 FET? 然后、您能告诉我上面 FET 的 TO-220封装的确切器件型号吗?

     我在数据表中找不到 T0-220封装。 以 CSD18502Q5B 为例。 不能使用它的原因是温度将超出规格。 我的建议是:

    a. 在这两个 MOSFET 上添加一个无源散热器。 您可以根据数据表中的参数进行计算、以确保温度不会超过规格。  

    b.查找另一个 N-MOSFET 或 P-MOSFET 以满足您的要求。 对于该部分、我没有任何经验。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答。

    MSP430F5132 是否已包含 TIDA-00120的软件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的意思是、如果我们从 TI 购买 MSP430F5132、它是否已经包含 TIDA-00120的软件? 在本例中、我们不需要将软件上传到 该 MSP430F5132?

    这个问题可能会让您感到尴尬。 但是、请理解我们在这里需要您的帮助、并希望您能尽快回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、   MSP430F5132中不包含 TIDA-00120软件。 您需要自行下载。 您还可以根据应用程序更改代码。

    伊斯天