This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TIDA-00915:ADC 通道

Guru**** 2661635 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00915, TIDA-010059, TMCS1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/881128/webench-tools-tida-00915-adc-channel

器件型号:TIDA-00915
主题中讨论的其他器件: TIDA-010059TMCS1100

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我想知道是否有人可以帮助我确定用于固件开发的"TIDA-00915" ADC 通道。 哪些 ADC 通道用于感测转换器中负载/电机的电流?  

请提供建议。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出问题。 TIDA-00915不提供电流反馈。 但是、请参阅 TIDA-010059 -这是一个与 TIDA-00915非常相似的设计、它为 ADC 通道 A0、A1和 A3提供电流反馈。  

    希望这对您有所帮助。

    此致
    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    感谢您的回答。 但是、我只有 TIDA-00915产品 。 那么、您是如何根据文档对产品进行测试的? 是开环测试吗?  

    请提供建议。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 TIDA-010059的电流感应部分。 它与您手头上的那个非常相似。 电流反馈进入 C2000 ADC 的 A0、A1和 A3通道。

    此致

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉造成混淆。 那么  、TIDA-00915 是否具有 A0、A1和 A3通道中的电流感应反馈?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您拥有的样片板是 TIDA-00915的另一个版本。 它具有与 TIDA-010059类似的电流感应功能、不同之处在于外部基准来自电阻分压器而不是基准 IC。 但是、如 TIDA-010059中所示、反馈进入 A0、A1和 A3通道。

    此致

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、请检查 TMCS1100 (霍尔效应电流传感器) IC 是否已组装。 如果不是、请在 http://www.ti.com/product/TMCS1100/samplebuy 上订购样片 并填充以获取电流反馈。

    此致
    Siva