This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01540:两个不同的电源

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01540, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/880913/tida-01540-two-different-power-supplies

器件型号:TIDA-01540
主题中讨论的其他器件: AMC1311

尊敬的 TI 团队:

在 TIDA-01540中、电压传感器电路设计如下。 我们能否为 AMC1311中的 VDD1提供3V/5V 电源? 这些环绕部件是否彼此不同?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Utsav:  

    蓝色和红色3.3V 来自不同的电源域。 红色域的电源来自连接器 J1 (图中坐标 C1的第5页)。 蓝色域的电源来自连接器 J4 (第2页、共6页、示意图中的坐标 D1)。 这两个不同的域可实现感应部件与功率部件的完全隔离。 为了实现这种隔离、还必须将连接到 J1和 J4的电源彼此隔离。 这可防止1.2kV 主电源进入您的感应电路(安全)。

    此致

    Ingolf