This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LDC1612:仿真、硬件与放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/879862/webench-tools-ldc1612-simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:LDC1612

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我在尝试将以下线圈设计导入到 Eagle 中时遇到问题。  线圈设计工具似乎与 Autodesk 推出的最新 Eagle 版本不兼容?  

https://webench.ti.com/wb5/LDC/#/spirals?shape=Circular&lcTanKCapacitance=300&turns=18&layers=4&spaceBetweenTrace=3&traceWidth=3&copperThickness=1.500&dout=315&temperature=25&partno=LDC1612&voltage=1.8&x12=4.00&x23=4.00&x34=4.00

Vias 不导入、我使用 DRC 设置来释放顶部、内部_1和底部错误、但我似乎无法修复 internal_2上的图层设置错误。  

我对 Eagle 并不完全熟悉、因为我使用 Ultiboard 进行 PCB 工作、因此我可能只是错过了一些东西或处理了错误。

这是当我从线圈设计器导出中打开返修文件时的样子。  

我们非常感谢您的任何帮助或指导! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinjon、

    很遗憾、我没有让 Eagle 仔细检查您是否导入了文件、或者导出的文件过晚、Eagle 无法正确打开。 Eagle 是否可以选择导入我们为 Webench 输出提供的其他文件类型之一?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!

    我成功地将库和原理图导入到了 Eagle 中、似乎 Eagle 的最新版本无法正确导入板。

    从线圈设计器导出时、会显示 CadSoft EAGLE PCB (6.4版或更高版本)。 如果我记得正确的话、Autodesk 几年前就从 CadSoft 收购了 Eagle。  

    我已经尝试过其他出口类型、看看 Eagle 是否能够识别这些出口类型、但不幸的是、这看起来不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinjon、

    EAGLE 的最新版本确实可能会带来一些与我们的出口工具兼容的问题。 感谢您找到此问题;我们将了解我们可以采取哪些措施来解决此问题。

    我意识到这是一种环形解决方案、但您能否下载 DesignSpark PCB? 这是一款免费工具。 它可以选择将文件导出到 Eagle 的更新版本。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在环形交叉路口走了一个不同的弯、并根据设计工具中的参数在 AutoCAD 中绘制了一张图纸。  

    经过几次尝试后、我们得以将它作为.dxf 导入到 Ultiboard 中、迄今为止、它一直是顺利的航行。

    感谢你的帮助! 我期待将其与 LDC 配对:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinjon、

    很高兴听到您找到了权变措施! 如果您对 LDC1612有任何疑问、请随时再次发帖。

    此致、