This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01471:TIDA-01471

Guru**** 2547640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/880427/tida-01471-tida-01471

器件型号:TIDA-01471

尊敬的 TI:

我需要制作一个能够从 iepe 加速计和 iepe 锤收集数据的板。 我想通过 Arduino 板收集数据。

是否有任何建议可以从 accel 捕获数据并将其发送到 Arduino?

我不太了解 TIDA-01471 。
您能就此提供一些建议吗?
谢谢!
香港
202020/2/14
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用户指南中详细介绍了 TIDA-01471设计、您是否已经检查过它? 你有具体问题吗?

    另一方面、此设计需要超过3Mbps 的 SPI 通信、我不确定 Arduino 是否支持该速度、尤其是通信由 ADC 生成的 DRDY 信号触发、需要由 MCU 读取。 然后、它将启动 SPI 传输。

    此致、

    Ahmed