This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2733:LM2733

Guru**** 2361250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/879346/webench-tools-lm2733-lm2733

器件型号:LM2733

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在使用 LM2733XMF/NOPB 升压稳压器,我的输入电压 Vin = 3.3V,输出电压或开关电压为18V,所需的额定电流为 Iout = 0.8A。

当我在 webench 中提供以下信息时、该信息不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我们正在研究这个问题。 我们很快就会回来。

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    器件在上述条件下达到开关电流限制、因此无法创建设计。

    计算:

    ISW=IIN+ IPP > IswLimit  

    IIN= Iout /(1占空比)=0.8/(1-0.85)=5.33A  

    ISW=(5.33A +IPP)> 1A  

    其中=>

    ISW=开关电流

    IIN=输入电流

    ipp=峰峰值纹波电流

    IswLimit=开关电流限制

    谢谢、此致、

    Praveen