This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11769:Altium ASCII 文件

Guru**** 2649165 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/878512/pmp11769-altium-ascii-files

器件型号:PMP11769
主题中讨论的其他器件:PMP40379

您好!

请提供原理图和 PCB Altium ASCII 文件、谢谢。

正在设计500W 至700W 的电源。

  我还需要 PMP40379原理图和 PCB Altium ASCII 文件、谢谢。

此致、

Neil Henry

IRAD LLC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    随附了请求的文件。  e2e.ti.com/.../ASCIIPMP11769RevC.zip

    此致、

    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看不到 ASCII sch 和 PCB 文件。

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    您只需单击上述帖子中的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我说 Zip 文件不包含 ASCII 文件- sch 和 PCB。

    IRAD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    在我看来、zip 文件包含所需的原理图和 PCB 文件。 这不是您看到的吗?